This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2571:LMX锁定错误

Guru**** 2811415 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1099329/lmx2571-lmx-locked-error

部件号:LMX2571
各位专家,您好! 
锁相环锁定频率后,它将发出锁定信号。
我想知道LMX2571实际输出频率和理想频率之间的误差是多少,PLL认为它已锁定?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Harry:

    Lock Detect (锁定检测)不检查输出频率,当VCO校准完成且VTune电压在合理范围内时,它将变为高电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Noel

    这个合理的振铃是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Harry:

    这是在芯片内完成的,该范围与VTune成比例,但与VTune不相等。

    请注意,VTune不是固定电压,它会随温度而变化。 只要PLL环路被锁定,VTune就会保持稳定电压。 如果解锁,VTune通常将保持在0V或2.5V左右。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Noel