This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK0.4828万:哪种时钟方案更好地实现低相噪声DEVCLK生成和具有相位校准的多通道时钟解决方案?

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594, LMK61E2
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1094931/lmk04828-which-clock-scheme-would-be-better-to-realize-the-lower-phase-noise-devclk-generation-and-multichannel-clock-solution-with-phase-alignment

部件号:LMK0.4828万
主题中讨论的其他部件:Tida-0.1021万LMX2594LMK0.0804万BLMK61E2

您好,  

我想使用LMK0.4828万B+LMK2594同时2594同时向4个ADC提供器件时钟(10GHz)和sysref(4.882.8125万Mhz )时钟, 并实现 具有相位校准的多通道时钟解决方案。  

 4pc ADC的采样同步非常重要,因此应选择时钟方案以尽量减少采样偏差。 我 计划使用JESD204B子类1实现多芯片 同步,

如下图所示,哪种时钟方案更好地实现 具有相位对齐的低相噪声DEVCLK生成和多通道时钟解决方案? 选项1还是选项2?

 提前感谢!

选项1:

选项2:部分参考TIDA-0.1021万的设计

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    在选项1中,LMX2594的参考输入包括LMK0.4828万的PLL噪声,而选项2仅具有OSCout噪声基准。  

    在使用OSCout的相位噪声性能方面,您可以参阅TIDA-0.1021万设计指南中的4.2 1一节,它将噪声添加到参考输入中的最小值。   

    关于选项1,我建议使用 PLLatinum sim工具 来模拟和查看LMK的CLKout性能和LMX输出的整体性能。  

    现在,关于多时钟同步,同步输入到LMX对于同步SYSREF输出至关重要,应建议与所有LMX设备精确对齐。

    谢谢!

    此致,

    Ajeet Pal  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您认为  在选项2中使用OSCout的意思 已经在 TIDA-0.1021万中得到验证,因此在相位噪声角度上,它比选项1好,对吗?

    关于多时钟同步,我只将同步输入的PCB长度与1to4缓冲区中的所有LMX2594进行匹配,如下图中标记的蓝色箭头所示,对吗?

    等待您的回复!

    非常感谢!

    此致!

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jason:

    关于多时钟同步,我只将同步输入的PCB长度与1to4缓冲区中的所有LMX2594进行匹配,如下图中标记的蓝色箭头所示,对吗?

    [/引述]

    同步输入应相互对齐,并满足LMX2594的设置和保持时间要求以同步它们。 除了同步输入外,LMX2594的OSCin也应对齐,因为输出将在同步后与OSCin对齐,如果OSCin有延迟,也可能在输出时反映出来。

    谢谢!

    此致,

    Ajeet Pal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    如果您有时间进行测试,我将非常感谢您!

    因此,我必须首先匹配6组的PCB长度。 然后,  LMX2594的SYNC (针对OSCin时钟)的设置和保持计时要求可以 通过应用SDCLKout3的数字或模拟延迟来调整,如下图所示,对吗?  

    在LMK0.4828万B的所有OSCout模式之后,链中没有延迟电路,这 只 会缓冲来自OSCin的时钟输入

    我还有另外两 个关于 TIDA-0.1021万用户指南的问题:

    1.我不知道如何交换 差分对的正负信号?

    这意味着要将SYSREF_GBL_PD切换为1,将SDCLKoutY_DIS_MODE切换为0x01,这首先会使SDCLKout引脚有条件地低电平,然后切换SDCLKouY_POL以更改极性?

    2. 这个0延迟PLL模式是级联零延迟模式? 反馈的来源是SYSREF Divider?

    再次感谢你们!!!

    此致!

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jason:

    这可能需要一些时间,并且可能会在下周之前更新您的信息。

    因此,我必须首先匹配6组的PCB长度。 然后,  LMX2594的SYNC (针对OSCin时钟)的设置和保持计时要求可以 通过应用SDCLKout3的数字或模拟延迟来调整,如下图所示,对吗?  

    在LMK0.4828万B的所有OSCout模式之后,链中没有延迟电路,这 只 会缓冲来自OSCin的时钟输入

    [/引述]

    为了满足LMX2594同步输入的设置和保持时间,可以调整SDCLKout3,但如果缓冲后同步之间存在延迟,则可能在输出之间存在延迟。 没有任何范围可调整单个同步输入。

    1.我不知道如何交换 差分对的正负信号?

    这意味着要将SYSREF_GBL_PD切换为1,将SDCLKoutY_DIS_MODE切换为0x01,这首先会使SDCLKout引脚有条件地低电平,然后切换SDCLKouY_POL以更改极性?

    [/引述]

    这是为了让LMX2594的SYSREFREQ输入保持高电平,以便在生成模式下生成SYSREF所必需的。 通过保留SYSREFREQ输入处的上拉选项,可以避免此输入。 我建议使用输入选项并保持上拉输入,以便在SYSREFREQ输入时获得所有可能的输入。

    2. 这个0延迟PLL模式是级联零延迟模式? 反馈的来源是SYSREF Divider?

    [/引述]

    如果在双PLL模式下运行,则应处于0-Delay嵌套双PLL模式,其中SYSREF反馈应在PLL1环回时。

    谢谢!

    此致,

    Ajeet Pal

    [/quote]
    [/quote][/quote]
    [/quote][/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    如果每个LMX2594都需要LMK0.4828万B中的两个SDCLKout作为SYNC和SYSREF,则4个LMX2594需要8个SDCLKout。 但是 ,LMK0.4828万B 最多只有7 SDCLKout,所以我在选项2中只使用1到4个缓冲区来进行驱动器同步。

    我突然有另一个选项3,如下图1所示:Exchange SYNC和 LMX2594的SYSREF,让 SYSREF使用1到4缓冲。 它将使每次同步都具有可调整的延迟。 同时,将 SYSREF输入作为您的建议:

    LMK2594在主和非脉冲模式下工作时,我将 通过移除串行电阻器断开SYSREF与1至4缓冲器的连接,并让上拉生效

     LMK2594在主和脉冲模式下工作时,我将保持连接 SYSREF,带1到4缓冲区,并让LMK0.4828万B产生脉冲以触发LMX2594。   

     当LMK2594在中继器模式下工作时,我将保持连接 SYSREF 与1至4缓冲器,并让LMK0.4828万B产生 持续时钟 以触发LMX2594。   

    在低相位噪声和低通道到通道倾斜的视角下,您如何看待选项3与选项2?

    顺便说一下,1to4buffer(LMK0.0804万B)的输出偏移非常低,大约<35ps,如下图所示。2

    图1 选项3.  

    图2 1至4个缓冲区的输出偏移  

    非常感谢!

    此致!

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jason:

    选项3似乎更灵活地具有不同类型的SYSREFs和同步选项。

    我认为,您应该继续选择3,它可以为低偏斜和相位噪声提供更好的选择。

    我将尝试通过OSCout选件提供LMX2594性能数据。

    谢谢!

    此致,

    Ajeet Pal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    现在我已经很清楚 了。 感谢您 耐心回答我这么多的问题, 我将  等待您的测试结果:)  

    现在,还有关于ZDM的最后一个问题:  

    在TIDA-0.1021万的时钟或通道偏移测试中,LMK0.4828万配置为0-Delay SYSREF模式。 在上一篇文章中,您说 :“如果在双PLL模式下运行,则应在0-Delay嵌套双PLL模式下运行,其中SYSREF反馈应在PLL1环回时运行”。  实际上,LMK61E2为LMK0.4828万的OSCin提供参考时钟,然后LMK0.4828万通过 OSCout引脚将此时钟缓冲到LMX2594。 所以我认为它应该在单PLL模式下工作,对吗?  

    单PLL模式也仅使用 级联零延迟?

    0-Delay SYSREF模式意味着FB mux从SYSREF Div选择反馈?

    非常感谢您!!!

    此致!

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jason:

    是的,0延迟模式可以在LMK0.4828万 数据表的9.4 3节和9.4 4中提到的单PLL,双PLL配置中操作。 在TIDA-0.1021万参考设计中,LMK0.4828万在0延迟单PLL模式(PLL2)下工作,并关闭PLL1。

    [quote userid="51.911万" url="~/support/Cock-timinge-group/Cock-And Timing/f/clock-timinge-forum/109.4931万/lmk04828-wher-clock-schure-way-w将 更0.4828万 更好地实现低相位噪声-devclk-generate-dock-clock-solution-仅 限单相延时模式

    单PLL模式仅使用PLL2,它关闭PLL1区段的电源。 仅在OSCin输入处输入到PLL。

    [quote userid="51.911万" url="~/support/Cock-timinge-group/Cock-And Timing/f/clock-timinge-forum/109.4931万/lmk04828-which-0.4828万-clock-schure-may-be-best-realice-lower-lower-phase-devclk-generation-and-multil-clock-clock-clock-clock-side-s-来自SY6.204万if/SY620EF-mode-fb的双时钟-ref-ref-r620.4062万"#选择同步模式吗?

    没错。

    谢谢!

    此致,

    Ajeet Pal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pal,您好:

    我对Xilinx时钟演示板上从LMK0.4828万B到LMX2594的同步输出格式有疑问,如下图1所示。

    此格式是否适用于LMX2594? 此格式似乎与 图2所示数据表中建议的格式不一致。

    TIDA-0.1021万使用Balun将下图3中的差分更改为单(CMOS),因此这不是问题。

    图1. Xilinx演示板中的输出格式

     

    图2.

    图3. Tida-0.1021万

    非常感谢!

    此致!

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jason:

    Xilinx时钟板中的同步输入端接似乎不是很好,需要按照数据表中图31的建议提供,或者可以提供TIDA-0.1021万板中提到的差动到单端转换。

    以下主题可帮助您设置LVDS格式的同步输入。

    (+) LMX2594:LVDS同步输入规范,终端和寄存器设置-时钟和定时论坛-时钟和定时- TI E2E支持论坛

    谢谢!

    此致,

    Ajeet Pal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pal,您好:

    感谢您的及时回复!  您的线程帖子非常有帮助:)

    对于LMK0.4828万B,  下图1所示的LVDS的典型VOD为395mv,,因此Vpp将为790mV。 这意味着它将满足“LVDS works to 250 mVpp” 或“>=250 mVpp”的要求?

    请查看图2中的示意图 ,它是否符合图3的要求?

    我不喜欢使用 差分转换到单端转换 ,因为 我的设计中需要多个转换。这会导致零件歪斜。

    图1.

    图2.

    图3.

    非常感谢!

    此致!

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jason:

    是,LMK0.4828万 LVDS输出摆动将支持LMX2594同步输入作为LVDS输入。  

    原理图看起来很好,如果R1201,R1172和C1612组件彼此非常接近,那么当R1172和C1612为DNP时,它不会创建任何支脚。

    谢谢!

    此致,

    Ajeet Pal