This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595:CHDIV通电稳定时间

Guru**** 2769785 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1094900/lmx2595-chdiv-power-on-settling-time

部件号:LMX2595

使用outA/B_MUX从VCO输出切换到通道分隔器输出时,通道分隔器的通电时间是多少?

数据表提到,当为两个通道选择VCO输出时,通道分配器断电,并且仅在将SYSREF或CHDIV选为多路复用输出时才通电。

开机大约需要多长时间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dylan,

    我们没有这方面的数据。  

    我可以在5月初设置一个工作台来获取一些数据,这对您有用吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从我们从结果中看到的情况来看,这似乎是11µs。

    谢谢您,但我认为我们不再需要细节,我们只需要始终保持分隔线,以便在我们的整个频谱中保持一致的沉降时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Noel,

    我有一个问题的后续问题-在关闭SYSREF电源的情况下将输出放置到SYSREF选项是否会保持通道分隔器打开? 对于这样的情况,RF端口的输出是什么?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dylan,

    如果您只使用一个RF输出,您可以将未使用的信道设置为"分开的输出",这将使信道分隔器始终保持打开状态。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,这是我们的计划,也是我们目前正在实施的计划

    我想知道的是,在关闭SYSREF的情况下使用SYSREF选项会发生什么情况? 我们目前正在尝试改善spurs,并认为未使用的RF输出上的分离VCO可能会以不必要的方式影响spurs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dylan,

    我们可以将OUTB_MUX设置为0x2 (Sysref),但设置SYSREF_EN = 0和OUTB_PD = 1。 这也将保持通道分配器打开,而不启用sysref块。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Noel,

    我们尝试了这个,我们的努力没有任何不同/变化。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dylan,

    SPURS频率是否等于"拆分"频率?

    还要尝试设置CHDIV = 0x0;SEG1_EN = 0x0;SYSREF_DIV_PRE = 0x1;SYSREF_DIV = 0x0。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,至少它是可以预测的。 即使RFB输出已静音,两者之间仍存在串扰  

    我目前已经完成了所有这些工作,但我们仍然看到了问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dylan,

    您是否尝试设置OUTB_PWR = 0x0?

    另请尝试设置R33[12]=0,这是一个隐藏寄存器,使此位=0将禁用RFoutB的通道分配器驱动程序。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel (否)-是否将禁用信道分隔器驱动程序以使RFoutB保持其在选中时处于开启状态? 或者,当RFoutA处于VCO状态且RFoutB设置为Channel Divider时,它是否会关闭?  

    我目前正在实施pwr = 0x0更改和R33[12]=0 以查看是否有帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Noel,

    很遗憾,这不起作用

    是否有其他想法来减少这种串扰?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dylan,

    您是否有配置供我在实验中尝试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以发送我的初始寄存器,然后发送两个不同的频率,以便在两者之间来回跳转,如果这对您有效?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dylan,

    好的,如果你能以TIC Pro格式给他们就好了,否则我需要更长的时间来设置寄存器。