This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595:LMX2595

Guru**** 2763585 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1102799/lmx2595-lmx2595

部件号:LMX2595

您好,

我想知道LMX2594RHAT 是否与LMX2595RHAT兼容(引脚和控制)。 如果编程频率从500MHz到5GHz,我是否可以在不修改PCB和固件的情况下将LMX2595RHAT更改为LMX2594RHAT?

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Francisco,

    是的,它们与引脚和软件兼容,尤其是在输出频率低于15GHz时。