This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594EVM:SPI通信

Guru**** 2762685 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5969

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1102870/lmx2594evm-spi-communication

部件号:LMX2594EVM
主题中讨论的其他部件:MSP430FR5969

您好,

我正在尝试 通过SPI 通信配置LMX2594EV寄存器。

我的主设备是MSP430FR5969。

 当 ן 检查 LMX2594EV上的TP时,我看不到SDI和SCK信号, 尽管我看到它们从 MSP430FR5969正常输出。

我注意到 这些信号连接了12K欧姆的电阻器,它们的用途是什么? 我可以用0欧姆电阻器替换它们吗?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dor,

    是的,您可以用更小的值电阻器(例如33Ω Ω)替换它们,尤其是在SPI时钟较高时。