This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK0.5028万:输出在无明显原因的情况下快速回转到另一个频率

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1101809/lmk05028-output-rapidly-slews-to-another-frequency-for-no-apparent-reason

部件号:LMK0.5028万

我一直遇到输出回转频率远超过编程频率的问题。  在这种特殊情况下,我有一个为10.0 MHz配置的输出。  它在容差范围内运行了超过64小时,然后迅速下降到+2500ppm的高。  一旦达到新频率,它似乎又停留了28小时。  零件使用具有1pps源的IN0。  使用外部计数器测量放射源+80ppb。  我将附加当前正在使用的配置。   

显示稳定性的频率随时间变化图解,直至其快速回转到新频率:

将切换缩放至新频率(在1秒内发生):

在频率不正确时零件的当前状态。  已选择IN0和LOFL设置:

当前正在使用的配置:

e2e.ti.com/.../718_2D00_0231_2D00_01_5F00_LMK05028_5F00_REVA_5F00_singlePLL.tcs</s>0.5028万

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,James:

    发生这种情况的频率如何? 您是使用EVM还是自己的电路板设计来进行此测量?

    28小时后,频率是否恢复到其目标值?

    此外,是否可以使用更高的输入频率? 最好是2 MHz或更高。

    此致,

    Kia Rahbar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我们自己的主板设计。 我已经看到,从重置后的几秒钟到重置后的64小时以上,这种情况都会发生。  28个小时后,我恰好在星期一回到实验室。  在我关闭并重新打开主板之前,它不会自行纠正。   

    我们需要能够在设计中同步到1pps。  设计必须支持多个同步源,其中一个源需要为1pps。   

    作为测试,我尝试了一个外部2MHz输入到in2,在该处我有一个可用的调试输入连接器。  在不更换任何回路滤波器的情况下,输出将在几秒钟内切换至+2500ppm。  我重置PLL,它将以正确的频率启动,每次几秒钟内都会切换为高。  我更改了DPLL LBW = 20Hz,然后它就停止了。   

    基于我发现的另一个E2E案例,它看起来像是+2500ppm可能是APLL中VCO的最大推动力,所以我猜由于某种原因,周末循环变得不稳定,导致VCO达到上限,然后无法恢复。

    我还注意到数据表中推荐DPLL LBW = 0.02Hz用于应用表中的1pps,而我使用的是0.1Hz。  我已将此设置为0.02Hz,并将TCXO LBW = auto (它选择了1Hz),现在正在使用此设置在多个主板上运行测试。  不确定我现在还应该尝试更改哪些内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,James:

    感谢您的额外见解!

    是的,请尝试使用0.02 Hz LBW,并告诉我这是否可以解决此问题。

    您能否提供您的输入端接(内部/外部)? 将输入设置为50欧姆输入端接有助于解决此问题。 50欧姆可以放在外部靠近设备引脚的位置,也可以放在内部。 通过将输入接口类型设置为HCSL (int. 50R)。

    此致,

    Kia Rahbar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在正常使用中,PPS信号由FPGA的2.5V电压组驱动,直流耦合到IN0_P输入。  IN0_N连接到GND。  我正在使用LVCMOS输入类型。  印刷电路板上的迹线长度为2176mil。  示波器上的信号上升/下降边缘看起来很干净。   

    对于调试,我们提供了一个SMPM连接器,该连接器直接连接到IN2_P输入单端,IN2_N连接到GND。  我用一个函数发生器在外部驱动这一功能,它还连接到一个高精度计数器,以验证频率是否与1pps匹配。  振幅当前为2V和50 % 占空比。  我们并不真正关心正常使用中的in2输入,这纯粹是为了调试。   

    目前,我有一个板运行在IN0 pps上,另一个运行在in2 pps上24小时以上,在使用0.02Hz LBW设置时,没有问题。  很难保证这种情况不会再次发生,因为上次发生花费了超过64小时。

    明天,我们可能会将至少一个系统放在热室中,并循环几次,以查看我们是否可以加速任何故障模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,James:

    已理解。 如果0.02 Hz LBW解决了问题,请随时向我们通报最新情况。 正如您所说,这是我们为1PPS推荐的设置,因此这应该可以解决问题。

    此致,

    Kia Rahbar