This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2820:芯片ID

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2820, LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1102224/lmx2820-chip-id

部件号:LMX2820
主题中讨论的其他部件: LMX2594

您好,

我想以编程方式确定我的应用程序与之通信的PLL是否为LMX2820。  过去,当我使用不同的PLL时,我可以通过读取特定寄存器来检索该芯片的ID。  LMX2820是否可以做到这一点?  我通读了数据表,但没有找到任何能够提供此类数据的寄存器。

感谢您的任何帮助。

此致,

保罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Paul:

    芯片中没有设备ID,您可以使用R59作为ID,在Vcc开机或重置时,值为0x1388。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Noel,

    感谢您的回复。 我仍然错过了一些东西。  当我开始了解LMX2820 SPI通信的详细信息时,我实际上必须查看LMX2594的数据表。  这是因为LMX2820的数据表没有任何有关SPI的详细信息。  我在TI论坛上找到了一篇文章,建议参考LMX2594数据表以获取此信息。  继续查看LMX2594 (LMX2594,第51页)的数据表,R59似乎设置为所有0,但位0为LD_TYPE。  该值在重置后显示为1。

    但同样,这是来自LMX2594的数据表。  重置后,LMX2820的R59是否可能具有不同的值?

    此致,

    保罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Paul:

    两个器件具有相同的SPI格式和结构(1位R/W,7位地址,16位数据),但寄存器值不同。  

    LMX2820寄存器地图可在以下位置获取: https://www.ti.com/lit/pdf/snau251

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Noel,

    感谢链接。  我能够获得寄存器值。  感谢你的帮助。

    此致,

    保罗