This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595EVM:评估板不能以更快的时钟速度响应我的微控制器

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2595EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1102567/lmx2595evm-evaluation-board-does-not-respond-to-my-microcontroller-at-faster-clock-speeds

部件号:LMX2595EVM

E2E社区您好:

当以低频(即2.3MHz)运行串行时钟时,我的微控制器可以与LMX2595EVM进行通信。 我想以最高规定速度75 MHz运行串行时钟,但这样做时,主板根本没有响应。 我执行所有推荐的开机顺序,主板在以这种低得多的串行时钟速度运行时会作出响应。 我已经验证了位是我期望在75 MHz和2.3 MHz的数字示波器上的位。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jonathan:

    请将R16,R19和R20的电阻器从12kΩ Ω 更改为33Ω Ω 或更小。 寄生电容+ 12kΩ Ω 电阻器可能会对75MHz SPI信号(特别是对CSB信号)造成严重衰减。