This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK0.0105万:LMK0.0105万相关问题

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1102310/lmk00105-lmk00105-related-questions

部件号:LMK0.0105万
在“线程: LMK0.1801万”中讨论的其它部件

大家好,我们对LMK0.0105万有一些问题。

首先,在数据表第16页上。 此处提到了分隔符。 测试框图是否如下所示:100-MHz XO -> Divide-by 2 Circuit -> LMK0.0105万。

其次,为什么100 MHz XO的相位噪声与50 MHz相似(从100 MHz XO获得)。 这是否意味着分隔器性能不是很好,并使相位噪声更糟?

第三,是否有像LMK0.0105万这样的部件具有相似的相位噪声性能和额外的分频功能(除以2)?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Clara:

    对,时钟源(XO)是100MHz,我们将其划分为50MHz,然后再将其输入缓冲区。

    我同意图15没有意义,相位噪声与原始100MHz时钟源基本相同。 不知道为什么,但我认为图解需要更新。

    我们有一个双通道缓冲器LMK0.1801万,这是唯一一个性能与LMK0.0105万相似并支持输入分隔器的通道缓冲器。