This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2492EVM:正启动斜坡重置

Guru**** 2505655 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2492, LMX2492EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1100547/lmx2492evm-spur-on-ramp-reset

部件号:LMX2492EVM
主题中讨论的其他部件:LMX2492

EES同事,您好!

我一直在使用LMX2492的斜坡(FMCW)模式,并使用TIC Pro对其进行编程(事实证明这是一种有效的方法,除了偶尔的崩溃之外,问题相对较少)。

我将斜升功能与以下设置配合使用,并测量了Rev.C LMX2492EVM的RFout输出上的所有内容:

  • 9600 MHz --> 9800 MHz频率扫描范围;
  • 100 µs斜坡持续时间。

斜坡本身回路(先前的设置用于斜坡0,因此RAMP0_NEXT设置为0)。
所生成模式的结束频率与开始频率不同,RAMP0_RST被激活。

我成功生成了一个斜坡,但是在测量扫描范围内给定频率的功率水平(SA上的零跨度视图)时,我还在斜坡重置时测量了一个刺激。

当使用具有脉搏测量功能的性能更高的SA时,我能够获得 斜坡本身的时间域视图(而不仅仅是其频谱):

如您所见,在斜坡重置时,存在显著的寄生脉冲(请参阅左上/左下方最左侧)。

但是,在LMX2492EVM用户指南(3.2 2,图10)中看不到此事件和斜坡之间的行为。

是否有办法减少或完全消除这种现象? 我尝试使用负斜坡段来避免使用RST功能,但没有结果。

提前感谢您的见解,

此致,

Nicolas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Nicolas:

    我认为问题在于VTune电压不足以将VCO驱动至9800MHz。 在EVM中,使用无源回路滤波器,因此,最大 PLL的VTune电压约为3V。 要从VCO获得9800MHz,我们需要接近4V VTune电压。 我们可以将EVM修改为使用有源过滤器,以便支持更高的VTune电压。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Noel,

    感谢您的快速回答。 我将尝试保持在PLL的充电泵输出电压范围内。

    但是,在EVM用户指南(3.1 .1,表1)中,指定了一个VCO频率范围,我假定EVM能够涵盖:

    EVM能够有效地涵盖此系列中的哪一部分(被动回路滤波器配置)?

    此致,

    Nicolas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还想补充一点,在实验中,我能够生成频率 高达9.8 GHz的斜坡,使用EVM及其出厂无源滤波器配置,没有任何问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Nicolas:

    9.4 至10.8GHz是VCO的频率范围,我应该在用户指南中清楚地说明这一点,我的坏情况。

    我再次查看了EVM原理图,虽然PLL是3.3V操作的,但充电泵电源实际上与5V相连,这意味着VTune的输出最高可达4.5V。 根据VCO数据表,EVM应能够支持高达10GHz的频率。

    在您的最后一个计划中,您是否还在做锯齿斜坡?

    在您的第一篇文章中,如果您将频率扫描在9600和9700MHz之间,您会看到相同的问题吗?

    很糟糕,我的实验室中没有EVM,否则,我可以进行交叉检查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Noel,

    感谢您清除EVM的频率范围。

    在最后一个小图中,我确实在制造锯齿坡道。

    根据您的要求,我将斜坡频率更改为9600和9700 MHz之间的频率。 我得到了以下图解:

    我还尝试了RFout/2输出,并得到了一个标称的斜面(同时仍从9600上升到9800 MHz):

    测量了RFout/2输出的良好斜率后,我决定进一步测量此输出的斜率。

    在我的 µs µs中,我使用了一个从9600 MHz到9700 MHz的100 μ A斜坡,并使用另一个从20 μ A的斜坡返回到9600 MHz。 模式的结束频率等于开始频率,RST参数已关闭。

    斑点再次出现,出现在图案末端和两个斜坡之间。 请注意,在所有测量过程中,电源设置为400 mA的电流限制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Nicolas:

    我的同事有这个主板,我将在星期一查看。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Nicolas:

    这是我的测试结果,9600 -->9700MHz在100us;9700 -->9600在20us。电流消耗是276mA,包括板载XO。  

    在此处注册文件。 OSCin = 100MHz。

    e2e.ti.com/.../4617.HexRegisterValues.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Noel,

    我已经在EVM上加载了您的确切配置,尝试使用另一个电源(电流限制为1 A,以便为组件提供更多空间),验证 了50欧姆终结器... 我尝试从问题中删除大多数变量,并得到以下输出:

    即使所有这些,只要斜坡改变方向,我仍然可以看到输出上的突起。 我将对该组件进行更多的实验,如果我找到一种方法将其删除,我将更新此帖子。 感谢您的时间和努力。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Nicolas:

    您可以尝试一下吗?  

    我增加了一个5us无频率变化的斜坡,然后再降低。

    e2e.ti.com/.../4657.HexRegisterValues.txt