This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK0.4826万:散热器最大安装压力

Guru**** 2864540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1102403/lmk04826-heatsink-maximum-mounting-pressure

部件号:LMK0.4826万

你好

LMK0.4826万BISQ/NOPB 散热器的最大安装压力是多少?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Louis:  

    通过焊接散热垫,封装在散热器安装过程中可承受高达500N的力。 正常的散热器安装不会超过此限制。