This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK0.4832万-SP:使用LMK0.4832万 LVDS输出作为AFE7950上SYSREF的输入

Guru**** 2768925 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7950, AFE7950EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1101484/lmk04832-sp-using-lmk04832-lvds-output-as-input-to-sysref-on-afe7950

部件号:LMK0.4832万-SP
主题中讨论的其他部件:AFE7950LMK0.4832万AFE7950EVMLMK0.4828万

大家好,TI e2e,我希望能得到一些设计建议,用于涉及TI LMK0.4832万和 AFE7950部件的设计。 该设计涉及从LMK生成3.9.0625万 MHz LVDS时钟,该时钟馈入  AFE上的SYSREF输入。 我将在LMK上使用其中一个ODD CLKOUTX对。 我的问题涉及LVDS通用模式偏置,因为根据安全站点上的AFE79XX_Schema_layout_checklist,SYSREF需要从外部设置为0.6 V, 这是AFE数据表上的最小VCM,第19页(以下片段),最大VCM为0.8 V。VOD摆动通常为0.75 Vpp。

我在 每个SYSREF +/-线路上配置0.1 UF AC耦合,这将移除直流偏移并改变共模电压水平,但这可能不 是AFE SYSREF输入所期望的最佳方式,我确信其偏置功能。 是否可以为外部设置通用模式提供任何建议? 也许我需要一个直流回电路径的电阻器网络? 感谢你能抽出时间。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    LMK0.4832万 LVDS输出格式具有较高的CM电压,对于AFE7950具有良好的摆幅。

    如果您想从LMK0.4832万获得交流耦合SYSREF输入,LVDS摆动将正常,并可在AFE7950 SYSREF输入处保持外部直流偏压。

    否则,可以具有来自LMK0.4832万的LVDS格式的直流耦合输入,并提供AFE7950EVM中提到的电阻网络。 它将使CM电压保持在AFE预期直流电压范围内以及所需的电压摆动范围内。

    谢谢!

    此致,

    Ajeet Pal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复,Ajeet。 您是否对最佳实施提出了建议? 从您的回答来看,我似乎应该避免交流耦合? 在AFE7950EVM中,我看到了以下电阻器网络,但电阻值似乎较低,这会影响SYSREF输入处的100欧姆内部端接吗? 不需要上拉? 请提供建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我认为上述SYSREF电路不适用于LVDS输出。  

    我可以看到上述电路用于LCPECL输出,其中直流耦合模式中的电阻电路用于降低振幅,无需额外的直流偏置。

    LMK0.4832万 / LMK0.4828万器件已具有各种CM电压和大回转输出格式,可用于直流耦合模式下的AFE,以避免额外的偏置电路。

    谢谢!

    此致,

    Ajeet Pal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉,我还是有点困惑。 我的应用程序的建议实施(从 LMK0.4832万的LVDS输出 到AFE7950上的SYSREF输入作为LVDS)是否没有任何类型的偏置电路(没有交流电流盖,这会阻塞直流,没有上拉/下拉)? 这很好,但只是想确保,因为AFE79XX sch检查表指出SYSREF CM需要设置为0.6 V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    是的,您可以继续使用 上述推荐 的电阻网络,它可以用于LMK0.4832万中的LVDS和LCPECL输出格式,以获得0.6V的共模电压。

    谢谢!

    此致,

    Ajeet Pal