This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK0.4832万EVM:时钟和计时论坛

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1101995/lmk04832evm-clock-timing-forum

部件号:LMK0.4832万EVM
在“线程: LMK0.4832万”中讨论的其他部件

大家好,我正在寻找一种简单的时钟分配解决方案,在这种解决方案中,我可以将输出设置为2000MHz并尽可能降低偏移,我是否可以将 LMK0.4832万EVM用于 此目的?

提前感谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    CLKin1/Fin1输入可用于分配模式,可采用高达3.25GHz的输入频率。

    通过2GHz输入,可以使时钟分配器保持旁路模式,并在所需的通道上分布。

    LMK0.4832万具有一个通道,可将最大倾斜度调整为60 ps。

    是的,您可以继续使用LMK0.4832万EVM进行评估。

    谢谢!

    此致,

    Ajeet Pal