主题中讨论的其他部件:LMK0.4832万,
当PLL复位时,直到释放复位后SPI将其设置为止,或者当PLL未锁定时,每个引脚的状态是什么?
此外,如果以下操作连续重复1000次,是否有可能出现异常高的频率,或者即使片刻也会出现浪涌电流?
(1)从外部将输入重置至PLL的重置端子
(2)取消复位后,通过SPI设置寄存器
执行(1),然后执行(2),等待2秒。
执行(1),然后执行(2),等待2秒。
重复此1000次。
等待2秒时检查锁定情况
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
当PLL复位时,直到释放复位后SPI将其设置为止,或者当PLL未锁定时,每个引脚的状态是什么?
此外,如果以下操作连续重复1000次,是否有可能出现异常高的频率,或者即使片刻也会出现浪涌电流?
(1)从外部将输入重置至PLL的重置端子
(2)取消复位后,通过SPI设置寄存器
执行(1),然后执行(2),等待2秒。
执行(1),然后执行(2),等待2秒。
重复此1000次。
等待2秒时检查锁定情况
问候,
引脚表中的所有纯输入引脚显然默认为输入;电源和旁路引脚可能超出范围。 这将保留输出和I/O:
我不理解您对"异常高频率"或"浪涌电流,即使是片刻"的询问-如果您重置设备,然后使用不同的除法值或VCO设置对其进行编程,设备电流和输出频率当然会改变, 有时会以暂时不可预测的方式出现,例如在VCO校准后,VCO_MUX更改,分流器重新编程,同步事件等。这是否构成"异常高频率"或"即使片刻也会产生浪涌电流",似乎是一种主观区分。 您要查找的任一条件是否有特定的量化值?
此致,
Derek Payne
我在上一篇文章中混合了LMK0.4828万和LMK0.4832万,因为它们是P2P的,您的线程说LMK0.4828万,所以我将继续使用它们。 幸运的是,这些设备非常相似,我 在之前帖子中的评论不需要任何更新。 对此感到困惑,我们深表歉意。
假设FPGA在GPIO引脚上配置为3.3V I/O。 如果GPIO引脚损坏,我能想到的唯一可能性是SDIO引脚: 如果SPI_3Wire_DIS=0,则 会导致SDIO引脚反向并成为输出,但仅在回读期间。 因此,如果您没有执行任何回读事务,我认为这不是原因。
DCLKout2,SDCLKout3,DCLKout4和SDCLKout5使用什么输出格式? 这些输出中是否有任何一个是交流耦合或直流耦合的? DCLKout4在重置后默认为LVDS,而所有其他输出应默认为断电。
用于DCLKout2,SDCLKout3,DCLKout4和SDCLKout5的输入是LVDS直流耦合器。 SDIO引脚设置为SPI_3Wire_DIS =0,但不执行回读。 顺便说一下,LMK0.4832万还连接到FPGA并重复相同的操作,但没有问题。 不同之处在于,此FPGA无法为3.3V I/O配置GPIO引脚。因此,FPGA和LMK0.4832万之间存在一个级别转换缓冲器。