This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMC555:在VS = 3.3V时为LMC555

Guru**** 2803255 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1102112/lmc555-lmc555-at-vs-3-3v

部件号:LMC555

大家好,团队

我可以知道 Vs = 3.3V状态下的"Vil"和"VIH"吗?

它n`t在数据表上显示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我们无法保证产品数据表条件之外的规格。 从表中可以看出,输出摆动条件显示,在12V电源电压和-10mA输出电流下,该零件从电源轨可达到最小10.5V或1.5V。 对于IO =-2mA的5V电源,设备从电源导轨可达到最小5-4.4V或0.6V。 在IO =-0.25mA的情况下,以1.5V的电压操作设备,从电源轨输出的电压可达到最低1.5V - 1V = 0.5V。  

    根据这些观察结果,在3.3V I电源下操作器件时,VOH会在1.5V - 5V电源的规格范围内,或在0.5V至0.6V之间(输出摆幅偏高)。 使用不同电流加载设备会导致输出与数据表中的规格不符。  

    根据产品数据表中的VOL观察结果,我预计输出将落在1.5V和5V规格(0.4V和0.6V)之间。 输出电流将影响高电压和低电压的输出摆动。 输出电流越高,输出摆动就越大,这意味着输出将达到离电源和接地更远的值。  

    此致,

    Chris Featherstone