主题中讨论的其他部件: LMX2592
大家好,团队成员
我回来的时候是LMX2594。 出于相位保护的原因,我更喜欢使用整数或mash调制器,其整数关系介于Fosc=32 MHz=F_PFD和Fout =7744Mhz之间。 我尝试使用一个没有杂散的频谱,除了F_PFD和谐波。
在整数模式下,我看到100Hz的一些杂散。 我通过频谱分析仪查看Fout并以相同频率将输出与实验室发生器混合进行确认。 请参阅示波器上的100 Hz脉冲。 我知道内部架构比简单的N整数PLL更复杂。 您能确认我们不能有简单的整数行为,即使在‘整数模式'中也是如此。 请参阅相关的TCS文件
我把mash ordre改为3..4。 它去除100Hz的假性,但我看到的是在+-45Khz时的假性。 我还看到其他杂散和ICP值3,6,9,12mA但不是15mA的影响。 我将有兴趣获得最佳的配置以实现低杂散。 我还没有优化回路滤波器:我们将使用低FC (约50kHz)。
LMX2592有其他有关虚假的行为(对于7744Mhz输出,VCO为*2)。 我选择LMX2594是因为7744 MHz输出可与内部VCO一起使用,不会乘积(相位噪声更好)。 也许您对我的要求有更好的IC建议:没有靠近载波的虚假,开,关后的相位保护(32 MHz的整数值)。
此致 

e2e.ti.com/.../7744integermodeSpur100hz.tcse2e.ti.com/.../7744ref32M_5F00_4thMash.tcs</s>7744