This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:需要有关有源回路滤波器的低噪声运算放大器的建议

Guru**** 2815655 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA838

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1101480/lmx2594-need-suggestion-for-low-noise-op-amp-for-active-loop-filter

部件号:LMX2594
主题中讨论的其他部件:OPA838

您好,

我们已经看到了您关于有源回路滤波器中的运算放大器的建议,其电压输出必须限制为0 V - 2.5 V

我们正在寻找低噪声运算放大器(1.1nV/sqrt (Hz)),例如LT6230,但我们必须将输出限制为2.5 V。LT6230的电源电压必须为3V, 但这会引起一个问题,即输出电压可能高于2.5 V。我们不喜欢使用齐纳或其他二极管来夹紧输出电压,以避免噪音。

对于此应用的运算放大器(或电路),您有什么建议?

谢谢  

密尔