This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK0.3318万:与LMK1D1204连接

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK1D1204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1101588/lmk03318-connect-with-lmk1d1204

部件号:LMK0.3318万
主题: LMK1D1204中讨论的其他部件

您好,支持团队:

由于PCB图稿的优势,我们希望连接到下面。

它是否正常工作?

如果有任何问题和疑虑,请告诉我。  

LMK1D1204        LMK0.3318万

10:OUT0_N  -----6  :PRIREF_P

9:OUT0_P   ----7  :PRIREF_N

此致,

Hirokazu Takahashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高桥山

    只要输入要求(共模,VIH/VIL),则当P和N翻转时就不会出现问题。

    此致,

    朱利安