This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK5B1.2204万:关于DPLL和参考输入功能

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1100849/lmk5b12204-regarding-dpll-and-reference-input-function

部件号:LMK5B1.2204万
在“线程:LMK0.5318万B”中讨论的其它部件

您好,

我有一个关于参考输入的快速问题。

我正在使用参考输入测试LMK0.5318万B EVM中的跟踪或同步功能,但它无法正常工作。

使用96MHz正弦波信号作为  参考,我无法根据参考96MHz的频率偏移获得输出频率偏移。

您能告诉我,我对此的理解是正确的吗?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    要在输入和输出之间实现同步,您需要启用ZDM (零延迟模式)。

    以下是启用ZDM的过程:

    1.启用DPLL_ZDM_SYNC_EN位。 同步相位偏移控制可用于对齐时钟。

    2.切换(开/关) SYNC_SW位。

    3.输入和输出现在将同步。

    请注意,输入时钟必须与输出时钟有整数关系,ZDM才能正常运行。

    此致,

    Kia Rahbar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,起亚

    谢谢你的善意解释,但我认为我对这个问题的表达似乎不清楚,所以让我更详细地解释一下。

    我使用12.8MHz TCXO作为XO输入,并希望生成一些115.2MHz LVPECL时钟输出。 同时,我有一个128MHz的外部参考时钟连接到PRIREF端口。 我只想看到并确保如果128MHz的参考时钟频率已更改为10Hz以上,则115.2MHz的时钟输出应相应地更改为相同的方向。 在设置EVM时,我根本无法获得预期的结果,并且无论PRIREF信号如何,输出都保持在115.2MHz。

    感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,起亚

    我认为最好与您共享TIC配置屏幕。

    我在GPIO引脚模式上尝试了DCO控制。

    控制本身通过专用GPIO引脚输出,但输出频率完全不会改变。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您的理解是正确的,您应该看到输出上的10 Hz偏移。

    您能否确保您的参考有效且DPLL已锁定?

    如果PRIREF_VALSTAT位为高,则该引用有效。 如果LOFL_DPLL,LOPL_DPLL和HLDOVER位低,则DPLL被锁定。

    您能否解释一下您用于测量输出的设备?

    此致,

    Kia Rahbar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,起亚

    当我将状态改为"读取配置"作为您的指导时,我得到了我所期望的结果。

    我在这个实验中使用了频谱分析器和矢量信号发生器,我根据参考频率变化在输出处得到了频率变化。

    感谢您的支持