This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK0.5028万EVM:DPL1和DPLL2未锁定

Guru**** 2522730 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1101169/lmk05028evm-dpll1-nor-dpll2-did-not-get-lock

部件号:LMK0.5028万EVM

大家好,

请建议我解决无锁定问题。

我正在使用默认配置的LMK0.5028万WVM。

我从函数发生器应用了5V直流电源和25.000 MHz CMOS时钟

按照EVM用户手册进行操作。

LED D8和D9 (DPLL1和2保持状态)相应地打开和关闭

25 MHz参考时钟缺失。

但是,LED D12和D13 (DPLL1和2洛斯锁定状态)从不关闭。

我已检查频率精度。 它是25.0.125万 MHz。

参考时钟在0v和2.0 V之间切换

您是否可以建议我确定不适当的设置或设置?

除了振幅和频率精确度外,您还应该检查哪些方面?

Mita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Mita:

    请执行 软重置芯片。

    配置设备设置后,需要使用软重置芯片来重置设备设置并使设备开始正常运行。

    此致,
    Kia Rahbar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    起亚山

    感谢您的快速回答。

    我将在下周二尝试。  

    Mita