This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2615-SP:使用MSP430FR5969的LMX2615-SP编程部件

Guru**** 2810265 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2615-SP, MSP430FR5969, TPS7A4501-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1100831/lmx2615-sp-lmx2615-sp-programming-part-using-msp430fr5969

部件号:LMX2615-SP
主题中讨论的其他部件: MSP430FR5969TPS7A4501-SP

您好,

1.如果我不想使用PIN模式,并且必须通过一个控制器MSP430FR5969控制两个LMX2615-SP,并且符合以下要求,那么这是否可行?

A)。 我们需要在 两个不同的LMX2615-SP的两个输出之间进行相位同步。

2.如果我们使用50 MHz的Fossc频率,最佳输入功率水平是多少?

3.以下是直流处于关闭状态时的LMX2615板输出。 (注:本主板由我们开发)

 

4. 以下是直流处于打开状态时的LMX2615板输出。 (注:本主板由我们开发)

在“开”状态下,我们得到了一些低频突起。

条件:输出端口的其余部分为50欧姆端接。

在两个输入中,我们只使用一个,另一个端接50欧姆。

应用电压:3.3 电压和电流在接通条件下为270 mA。  

为什么频率较低,如何纠正问题。 ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Nilesh:

    1. 您可以在两个LMX2615-SP之间实现相位同步...请查看数据表7.3 12,特别是图26,其中详细说明 了不同配置的要求和限制。 1类和2类同步是直接的,但3类同步可能需要精确定时的同步脉冲,该脉冲在两个设备之间的同一个OSCin周期内到达(这可能需要一个针对OSCin的同步信号的重新计时器)
    2. 它取决于波形。 如果50MHz是正弦波,则根据数据表中单端输入的峰间最大电压值和 电源电压限制,"在50Ω Ω 负载中允许的最高值"; 如果50MHz是剪切正弦波或LVDS/LVPECL等方波, 则将目标放在数据表中最小和最大信号摆动级别之间的某个位置,并在输入参考从低->高和高->低的转换过程中将转换率保持在尽可能高的水平。
    3. 一些想法:
      1. 我从屏幕截图中不清楚输出频率是什么,频谱分析仪的跨度和中心频率是什么。 此时是否 对设备进行了编程?
      2. 第二个输入是否与50Ω Ω 相耦合?  需要将未使用的输入引脚通过50Ω Ω 与GND进行交流耦合,否则会影响差分对偏置。
      3. 您使用的是LDO吗? 这是否是 电源泄漏到输出上的1/f轮廓?
      4. 您是否有一个可共享的电路LMX2615部分示意图? 您是否有可以共享的注册编程?

    此致,

    Derek Payne

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Derek:

    第1点我们需要充分理解

    点2完全清除。  

    第3点。

    答 开始频率= 10 MHz,停止频率= 44 GHz,RBW=3 MHz,VBW=10 MHz

    此时未对设备进行编程。 但是,当我们对设备编程时,频率较低。 (高达2至3 GHz)蜂头。  

    b.第二个输入端接50欧姆负载,我们使用LMX2615 EVM原理图进行相同处理。  

    C. 我们目前不使用LDO。 但将来我们将使用TPS7A4501-SP。  

    D. 我们遵循LMX2615 EVM板示意图。 对于注册编程,我们使用的是TIC Pro软件。文件随附于您的参考 e2e.ti.com/.../50MHz_5F00_TCXO_5F00_IP_5F00_9600_5F00_OP.tcs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nilesh,

    配置的同步类别取决于 您是使用整数模式(并接受任何导致的设备到设备歪斜),还是使用 较高的阶混搭值在设备之间执行次要相位偏移校正(并接受带内相位噪声和分数频的增加)。

    浏览图26中的同步图表,我们将看到以下决策:

    • CHDIV <=128 (是,已绕过)
    • OSC 2X =0 (否,启用倍增器)
    • 通道分隔器为 1,2,4,8 (是,旁路)
    • 输出%(2 * Fosc)= 0 (是,9600 %(2 * 50)= 0)
    • 整数模式
      • 如果是, 由于CHDIV=1 (绕过),我们处于1类同步状态,并自动与设备与设备之间最大偏移容差约60ps对齐
      • 如果否(即您要使用mash_seed调整一个设备相对于另一个设备的相位以更好地对齐),则无法同步此配置,因为倍增器会引入不确定性。 您必须禁用倍增器,以50MHz运行相位检测器,然后最终达到3类同步,需要  在两台设备上同步针脚上以相同OSCin周期接收同步脉冲以使它们同步。

    对于您看到的噪音突起,我有一些可能有帮助的设置建议:

    • 将FCAL_HPFD_ADJ设置为FPD <= 100MHz,这有助于过滤PFD和充油泵处的高频噪声
    • 将CAL_CLK_DIV设置为<= 50MHz, 这会减少状态机时钟分配器,并有助于避免状态机在极低频率下发出咔嗒声, 混合到其它电源中,如VCO或充电泵等
    • 设置SEG1_EN=0,这会消耗额外的电流,在您的配置中无关紧要,因此可能会影响低频噪声
    • 设置mash_order = 0 (整数)并设置pfd_dly_sel = 1;即使您最终计划使用mash_seed,也可以检查mash_order对宽带噪声的影响。

    此致,

    Derek Payne