This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594EVM:LMX2594 &与EVM板示意图相关的LMX2615查询

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1100820/lmx2594evm-lmx2594-lmx2615-query-related-to-evm-board-schematic

部件号:LMX2594EVM
主题中讨论的其他部件:LMX2594

您好,

1.对于LMX2594 EVM板原理图,R32 =100 Ohm寄存器为DNP,LMX2615 EVM板原理图R32=100连接在何处。如果我必须使用一个输入RF引脚来代替两个,那么我们应该怎么做?

我们是否应该使用R32寄存器?

VCCBUF,VCCDIG,VCCCP,VCCMAH,VCCVCO2, VCCVCO?

3.如果我们在3.15 电压以下或高于3.45 电压的情况下操作LMX2594,会发生什么情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Nilesh:

    在LMX2615EVM中,实际上不需要R32,我们已在新构建的EVM中将其删除。 您可以将其从主板上卸下,使用其中一个OSCin输入作为参考时钟输入。

    器件的电流消耗将根据寄存器配置,VCO频率,充电泵输出等而变化。对于2050MHz输出和100MHz输入的任意典型配置,我发现以下内容:

    VccDIG:63mA
    VccCP:26mA (充电泵设置为15mA有效增益)
    VccBUF:193mA (一个输出处于活动状态-两个输出处于活动状态时增加约92mA。 包括电流至外部上拉)
    VccMAH:18mA (第3次订购,61.5)
    VccVCO + VccVCO2:130mA (如果需要,我可以将它们分开,从之前的测试中提取原始数据,然后将它们分组)。
    总计:~430mA

    器件的特性介于3.15V和3.45V之间。 在这一范围之外,还可以,您可能会获得与数据表所示类似的性能。 如果电压远离此范围,您可能会看到不同的性能,或者设备可能会受到伤害。