This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK0.4816万:PLL2内部VCO核心系列

Guru**** 2782555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1095823/lmk04816-pll2-internal-vco-core-range

部件号:LMK0.4816万

 LMK0.4816万内部VCO有多少个内核?

我是否可以访问每个内核的范围信息?

我希望避免锁定到2个VCO磁芯的边界,并在每次VCO校准后由于在2个不同的磁芯之间进行选择而导致结果不一致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    LMK0.4816万中只有一个VCO,频率范围为23702600 MHz。

    此致,

    朱利安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Julian:

    我有2个LMK0.4816万使用相同的电源馈入每个OSCin,并以完全相同的设置锁定在0延迟模式下。

    然后测量LMK0.4816万上相同CLKout之间的偏斜。

    在低温下,写入R30以触发内部校准例行程序时,LMK0.4816万两次变化之间的相位延迟(例如,12ps => 5ps,导致7ps差异)似乎会出现。

    如果在内部校准过程中选择不同的VCO磁芯/频段不是导致这种延迟重复性问题的原因,您是否知道在不同的LMK0.4816万中会出现什么原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Joe,

    我是否理解这一点? LMK0.4816万在室温下启动,输出对齐。 但当您冷却设置时,您会看到2个输出与室温不同的相位差异?

    从12ps到5ps的变化是否仅在您触发内部校准例行程序后发生? 当您再次触发该例行程序时会发生什么情况(以及...)?

    此致,

    朱利安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Julian:

    只要可以预测并能够表征,室温和冷温之间就可以存在差异。

    问题是在低温下通过写入R30触发内部校准例行程序时,2个值之间波动。

    这是0°C的结果。 蓝色的是带有内部VCO的,而橙色线是使用外部VCO进行测试的,在这些情况下,我们看不到波动,尽管漂移更明显。 我猜是内部VCO或内部校准程序造成的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Joe,

    所以我认为7 ps的温度变化很小。  但了解您对两个不同相位偏移的其他顾虑。

    让我看看我是否可以找到一些调试信息,这些信息可能有助于确定您看到这种情况的原因。

    您在哪条时间线?  下周初还可以吗?

    73岁
    Timothy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Timothy:

    如果您能提供帮助,那将非常好,因为这对我的项目至关重要。

    期待 您的进一步调查结果。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,我将根据我的发现在下周向您提供最新信息。

    73岁
    Timothy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Joe,

    所以我认为VCO校准例程可能是在两个不同的电容器代码之间进行选择。  这会导致两个稍微不同的VTune电压,从而导致传播延迟时间稍有不同。

    • 除了在您不稳定的区域锁定之后,您还能通过确认这一点
      • 检查延迟
      • 检查VTune (位于CPout2)
      • 然后,您可以对注册R18[26:20]进行回读。  这是capcode。

    要在以后强制执行capcode,我认为您应该能够设置R18[28]=1,然后将该值写入R18[26:20]。

    请告诉我您的情况,抱歉耽误了时间。

    我的想法是,如果您对每台设备都进行了此检查,您可以为给定频率编程正确的capcode。  注意:一个capcode会将相同频率调谐到温度以上。  但是,在其他一些极端的温度条件下,它可能会倾向于选择不同的上限代码(这样就可以调整整个范围)。  因此,我的期望是,对于每台设备和您的每一个工作频率,您都需要记录所选的容量代码。  但你可以在房间里进行这种校准。

    73岁
    Timothy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Timothy:

    是的! 你是对的。

    资本代码变化明显导致5-7ps峰值。 我们可以看到峰值/骤降与capcode从一个值变为另一个值的时间完全相关。

    在温度(0至45C)范围内,最差的情况下(单元1,VCO 2.4GHz),Capcode的变化大约为2级。 其他人最多有1个步骤的差异。

    通过将capcode固定为固定值,我们可以消除骤降/峰值。

    似乎温度对VCO给定频率的电容器代码选择的影响与温度完全无关,从我们的结果来看,在以上测试中,我们最多可以看到在0至45C工作范围内的+/-级变化。

    因此,我们只需要做一次“校准”来查找capcode,然后一直使用它。 我们将在固件/软件中执行以下操作:

      1. 如果装置尚未“校准”,请运行VCO校准,然后将CapCode存储在非易失性存储器中,以便重复使用
      2. 如果设备具有存储的CapCode,则我们将始终重新使用该CapCode,方法是运行正常的LMK初始化,然后写入R18[28]=1和R18[26:20]=CapCode。
      3. 这将适用于我们将使用的任何VCO频率,即使用的每个VCO频率都将存储和重复使用其自己的CapCode。

    以下是 一些正确实施的问题:

    1. 此“一次性校准”可在任何温度下进行,因为对温度的依赖性很小。 这一点很重要,因为我们在现场已经有设备,强迫客户在25C下执行此操作可能会产生问题。 通过实施上述固件代码,这对客户来说是透明的。 在任何临时工中执行此操作是否有任何问题?
    2. 在LMK0.4816万部件的使用寿命内,我们是否预期此capcode值会漂移? 即,我们是否期望CAP代码转变到无法锁定VCO的程度,或者随着时间的推移导致显著的性能影响,从而需要定期校准?
    3. 如果我们使用R18强制使用CapCode,我们是否需要了解任何其他性能/功能影响? 例如,除了相位偏移差异外,一步式CapCode差异会产生什么影响? 我认为差异可以忽略不计?
    4. 写下R18的最佳顺序是什么? 应该在LMK上的所有其它寄存器编程之前完成此操作,还是应该先完成此操作?
      1. 在上述测试中,我们对LMK上的所有寄存器(包括R30)进行编程,然后对R18[28]=1 + R18[26:20]= CAPCode进行编程。
      2. 每当我们重新初始化LMK时,我们设置R18[28]=0,然后设置所有其它寄存器,然后再次设置R18[28]=1 + R18[26:20]= CapCode。

    感谢您的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Joe,

    很高兴听到。

    由于0.4816万由于对407.5466万对温度407.5466万温度的依赖性很小,因此可以在任何温度下执行此“一次性校准”。 这一点很重要,因为我们在现场已经有设备,强迫客户在25C下执行此操作可能会产生问题。 通过实施上述固件代码,这对客户来说是透明的。 在任何临时工中执行此操作的任何问题?[/QUOT]

    在任何时候都不会出现问题。  它专为校准而设计,可在任何温度下工作并具有重叠。  话虽如此,但在一切都相同的情况下,我希望离房间更近一点。

    我们0.4816万我们是否407.5466万是否期望407.5466万期望此capcode值在LMK0.4816万部件的使用寿命内漂移? 即,我们是否期望CAP代码转变到无法锁定VCO的程度,或者随着时间的推移导致显著的性能影响,因此我们需要定期校准?[/QUOT]

    如果0.4816万如果我们407.5466万我们使用407.5466万使用R18强制使用CapCode,我们是否需要了解任何其他性能/功能影响? 例如,除了相位偏移差异外,一步式CapCode差异会产生什么影响? 我认为差异可以忽略不计?[/QUOT]

    CAP代码的细微差别是调节电压的微小差别。  接近VTune范围的极限值时,Kvco可能会稍有偏移。  我认为这是唯一的另一个微妙的效果。  可能会有轻微的性能差异,但在您已经看到的变化中,性能差异会很小。

    编写0.4816万编写R18407.5466万R18的407.5466万的最佳顺序是什么? 应该在LMK上的所有其它寄存器编程之前完成此操作,还是应该先完成此操作?
    1. 在上述测试中,我们对LMK上的所有寄存器(包括R30)进行编程,然后对R18[28]=1 + R18[26:20]= CAPCode进行编程。
    2. 每当我们重新初始化LMK时,我们设置R18[28]=0,然后设置所有其它寄存器,然后再次设置R18[28]=1 + R18[26:20]= CapCode。
    [/引述]

    如果不是问题,我会做1,因为这将是最接近正常的行为。

    73岁
    Timothy

    [/quote]
    [/quote][/quote]
    [/quote][/quote][/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Timothy:

    明白了,谢谢!