This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK5B1.2204万:寄存器是否有编程顺序?

Guru**** 2528540 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1100350/lmk5b12204-is-there-programming-order-for-the-registers

部件号:LMK5B1.2204万

您好,

我将尝试使用此IC测试硬件板。

我根据我们的要求配置了TIC Pro,并成功获得了*。TCS文件和hexRegisterValues.txt文件。

有许多寄存器需要配置,但在我看来,对这些寄存器编程没有顺序要求,这不太确定。

那么,您想告诉我们如何对这些注册表进行编程吗? 是否应在其他寄存器之前编程某些寄存器或反向编程?

如果我们需要在运行中更改时钟输出,那么在设置其他寄存器后是否需要对R12的RESET_SW位寄存器进行编程?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    推荐的编程顺序可在数据表的9.5 5部分中找到。 以下是此部分的图像。

    是的,在设置其他寄存器后,您需要对R12的RESET_SW进行编程。

    此致,

    Kia Rahbar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     我得到了正确的答案,谢谢您~