This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK0.5028万EVM:未锁定DPLL

Guru**** 2930630 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1101918/lmk05028evm-dplls-are-not-locked

部件号:LMK0.5028万EVM
在“线程:LMK0.5028万”中讨论的其他部件

大家好,

 

问题:请告诉我如何 通过TIC Pro GUI正确配置DPLx反馈分配器寄存器。

按照你的建议,我尝试了以下程序。

  1. 为EVM提供5 V电源
  2. 应用25 MHz 0-2 V参考时钟。
  3. 运行TIC pro版本1.7 .5.0
  4. 单击选择设备=>网络--=> LMK0.5028万
  5. 单击Default Configuration => EVM Default (默认配置=> EVM默认值)
  6. 已移至主脚本页面
  7. 单击更新频率计划
  8. 单击运行脚本
  9. 单击写入所有寄存器
  10.  单击软重置芯片
  11. 已检查状态1和2的指示灯。

它们仍然亮着。

与对应的保持LED亮起或熄灭

存在和不存在参考时钟。

我的结论是DPL1和DPLL2未锁定。

 

我检查了与PLLx反馈路径相关的寄存器

并发现它们可能是不适当的值 ,如下所示:

请告诉我如何为这些寄存器设置有效值。

 

DPLL1: VCO频率= 5000 MHz

Post Div = 4

输出Div,用于端口7 = 8

输出7频率 = 5000/4/8= 156.25 如预期

 

在反馈路径上

前置Div R362 = 0x02结果4

反馈部门   R363~R366=0x313 = 787

Number  R367~R371 = 0x80 00 00 00 00 00

DEN  R372~R376 = 0x00 00 00 00 00

忽略Num and den,反馈频率为5000/4/787=MHz 0.39.7078万。

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

DPLL2: VCO频率= 5529.6 MHz

Post Div = 5

端口0的输出Div =9

输出0频率 = 5529.6 /5/9= 122.88 如预期

 

在反馈路径上

PRE-Div R501 = 0x01结果3

反馈部门   R502~R505=0x0E = 14

Num  R506~R510 = 0xbe df A4 3f 18

DEN  R511~R515 = 0xff ff ff FE EC

忽略数字和数字,反馈频率为5529.6 26.3314。

 

请告诉我如何 通过TIC Pro GUI正确配置这些寄存器。

Mita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Mita:

    请您提供TICS Pro配置文件吗? 我将查看它以确定问题。

    此致,

    Kia Rahbar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    KIS-San,

    感谢您的及时反馈。

    正如我所报告的那样,我使用了EVM默认配置

        4.单击选择设备=>网络--=> LMK0.5028万

        5.单击Default Configuration => EVM Default

    以防万一,我附加了保存的配置文件。

    e2e.ti.com/.../LMK0.5028万_2D00_default.tcs

    Mita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Mita:

    默认配置需要TCXO输入。 您能否确认板载EVM TCXO已打开? 在验证TCXO和XO输入之前,DPLL不会锁定。 当这些标志低时,将验证TCXO和XO输入。

    您是否还可以检查是否正在验证相应的参考? 如果引用有效,则REFxVALSTAT标志将为高。

    如果您正在使用的参考无效,但TCXO和XO输入有效,您将需要切换(打开/关闭)频率检测阈值和下面突出显示的缺失时钟。

    有时,当您执行运行脚本时,您需要重置参考输入监视器。

    此外,我建议遵循以下程序:

    1. 为EVM提供5 V电源
    2. 应用25 MHz 0-2 V参考时钟。
    3. 确保48.0048 MHz板载XO输入已通电(或已禁用并从信号发生器外部馈入)
    4. 确保10 MHz板载TCXO输入已通电(或从信号发生器外部馈入)
    5. 运行TIC pro版本1.7 .5.0
    6. 单击选择设备=>网络--=> LMK0.5028万
    7. 单击Default Configuration => EVM Default (默认配置=> EVM默认值)
    8. 单击写入所有寄存器
    9.  单击软重置芯片
    10. 已检查状态1和2的指示灯。

    如果  您只评估默认配置,我建议跳过Click Update (单击更新)频率计划,然后单击Run Script Steps (运行脚本步骤)。 加载的配置将具有相应的设置,不需要执行这些步骤。

    此致,

    Kia Rahbar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    起亚山

    感谢您的反馈。

    我相信XO和TCXO能够正常工作。

    我还尝试了以下步骤。

    1. 为EVM提供5 V电源   => I DID  
    2. 应用25 MHz,0-2 V参考时钟  => I DID。
    3. 确保48.0048 MHz板载XO输入已通电(或已禁用并从信号发生器外部馈入)  =>我在板载XO上使用过
    4. 确保10 MHz板载TCXO输入已通电(或从信号发生器外部馈入) =>我在板载TCXO上使用
    5. 运行TICS pro版本1.7。5.0  =>运行此版本TICS PRO
    6. 单击选择设备=>网络--=> LMK0.5028万  =>是我选择了LMK0.5028万
    7. 单击Default Configuration => EVM Default  => Yes,I selected EVM default (默认配置=>是,我选择了EVM默认值)
    8. 单击"写入所有寄存器  =>是,我做了  
    9.  单击软重置芯片  =>是我做了
    10. 已检查状态1和2的指示灯。   =>是的,我检查了LED并确认它们是否亮起  

    除上述步骤外,我还检查了与DPL1和DPL2相关的寄存器值。
    我怀疑它们没有正确地编程。
    您是否可以检查调整大小值 并对 其进行评论

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    DPLL1:VCO频率= 5000 MHz
    Post Div = 4
    输出Div,用于端口7 = 8
    输出7频率 = 5000/4/8= 156.25 如预期


    在反馈路径上
    前置Div R362 = 0x02结果4
    反馈部门 R363~R366=0x313 = 787
    Number R367~R371 = 0x80 00 00 00 00 00
    DEN R372~R376 = 0x00 00 00 00 00
    忽略Num and den,反馈频率为5000/4/787=MHz 0.39.7078万。
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    DPLL2:VCO频率= 5529.6 MHz
    Post Div = 5
    端口0的输出Div =9
    输出0频率 = 5529.6 /5/9= 122.88 如预期


    在反馈路径上
    PRE-Div R501 = 0x01结果3
    反馈部门 R502~R505=0x0E = 14
    Num R506~R510 = 0xbe df A4 3f 18
    DEN R511~R515 = 0xff ff ff FE EC
    忽略数字和数字,反馈频率为5529.6 26.3314。

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

    Mita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Mita:

    问题是参考输入的时钟检测器缺失。 这会导致设备未检测到参考,因此DPLL未锁定。

    我已将缺少的时钟检测器设置更新为1,如下所示,设备现在已正确锁定。

    请按照以下步骤操作,DPLL将正确锁定:

    1. 为EVM提供5 V电源
    2. 应用25 MHz 0-2 V参考时钟。
    3. 确保48.0048 MHz板载XO输入已打开电源。
    4. 确保10 MHz板载TCXO输入已打开。
    5. 运行TIC pro版本1.7 .5.0
    6. 单击选择设备=>网络--=> LMK0.5028万
    7. 单击File => Load (文件=>加载),然后加载此配置:

    e2e.ti.com/.../LMK0.5028万_2D00_default_5F00_working.tcs

    1. 单击写入所有寄存器  
    2. 单击软重置芯片
    3. 已检查状态1和2的指示灯。 他们可能需要5到10秒钟来显示DPLL已锁定。

    此致,

    Kia Rahbar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    起亚山

    感谢您的建议。

    我将在下周的某一天尝试。

    BTW:你能检查 我列出的反馈分配器寄存器的有效性吗?请给出你的评论。

    Mita  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Mita:

    反馈分隔器设置适当。

    下面我将使用以下公式来显示反馈除法器设置适用于25 MHz基准和每个DPLs VCO频率。

    DPLL1:

    1. VCO =(fINx / RINx)×P1PLL×PRREF×(INTREF + NUMREF/ DENREF)
      1. fINx = 25 MHz
      2. RINx = 63
      3. P1PLL = 4
      4. PRREF = 4
      5. INTREF = 787
      6. NUMREF = 54.9755万813888</s>81.3888万
      7. DENREF = 2^40 = 1099511627776
    2. VCO =(25e6/63)×4×4×(787+ 54.9755万813888/ 109951162777681.3888万 1099511627776)1099511627776)
    3. VCO = 5000 MHz

    请注意,您可以在此处找到DPLL1反馈设置。

    DPL2:

    1. VCO =(fINx / RINx)×P1PLL×PRREF×(INTREF + NUMREF/ DENREF)
      1. fINx = 25 MHz
      2. RINx = 1
      3. P1PLL = 5
      4. PRREF = 3
      5. INTREF = 14
      6. NUMREF = 81.9795万869464</s>86.9464万
      7. DENREF = 1099511627500
    2. VCO =(25e6/1 )× 5× 3×(14+ 81.9795万869464/ 109951162750086.9464万 1099511627500)1099511627500)
    3. VCO = 5529.6 MHz

    请注意,您可以在此处找到DPLL2反馈设置。

    如您所见,反馈分隔器设置正确。 通常,DPLL锁定问题是由参考验证设置引起的,而不是反馈分隔器引起的。

    此致,

    Kia Rahbar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    起亚山

    感谢您的回答。

    我理解他们。

    Mita