This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594EVM:LMX2594EVM

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594, LMX2572

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1103411/lmx2594evm-lmx2594evm

部件号:LMX2594EVM
主题中讨论的其他部件:LMX2594LMX2572

hii all,

     我是LMX2594 EVM板的新用户。 我想生成从4.5 GHz到4.8 GHz的频率扫描,扫描时间最短。 您能帮我从哪里获得帮助(如生成频率扫描的过程),以便开始使用LMX2594 EVM板生成此频率扫描吗?

我还想知道如何增加我的扫描带宽。(比如我可以将频率从4.5GHZ扫描到5 GHz或更高吗?)。

谢谢   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shubham,您好!

    我们提供了有关LMX2572数据表和EVM用户指南的更多详细信息,您可以将相同的设置过程应用于LMX2594。