This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK61E2EVM:如何使用LMK61E2来包裹XO谐波正

Guru**** 2874300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1103695/lmk61e2evm-how-to-canncel-the-xo-harmonic-spur-with-the-lmk61e2

部件号:LMK61E2EVM

您好,

我正在尝试使时钟信号与用户指南中的图解一样清晰。  至少没有大的刺激

但我只能得到如下所示的时钟相位噪声图解。 所有设置均为默认设置。

正波似乎来自谐波频率 :  50MHz (XTAL)* 2 (PDF倍频)/ 32 ( OUT _DIV)=3.125MHz

3.125 MHz * 2= 6.25 MHz

3.125 MHz * 4 = 12.5 MHz

你对此有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kai,

    用户指南中的图解已取出毛刺。 您说的对,50MHz输入和156.25MHz输出,预期为6.25MHz频段的倍数。 在E5052中,您可以将其设置为以dBc显示正时,这将使相位噪声图解看起来更好。