This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK0.1801万:最大输出

Guru**** 2798215 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1102932/lmk01801-output-max

部件号:LMK0.1801万

大家好,

客户 需要知道LMK0181的输出中可以施加的绝对最大电压。  数据表指定输入的最大值,但不指定输出的最大值。

数据表显示输出可以承受短路,假设输出可以像输入一样承受3.6V的最大值,是否安全?

热烈欢迎,
康妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,康妮,

    我不理解逻辑,为什么客户要寻找输出的输入规格?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Noel,

    客户只是想了解输出电压可以承受的范围。 如果发生短路,输出电压是否能承受3.6V的电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,康妮,

    我们有用于LVDS输出的短路电流。 这就是我们所拥有的一切。