This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1983:I2C不工作

Guru**** 2897670 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH1983

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1101725/lmh1983-i2c-not-working

部件号:LMH1983

您好,

我正在 我们的一款产品上使用LMH1983SQE芯片。 我无法在I2C总线上检测到该设备。 我尝试使用IC上的ADDR引脚将IC的不同地址更改为0x67,0x66和0x65,但我仍然能够检测我们I2C总线上的IC。 IC在ACK信号处提供2V电压。 请参阅随附的图像以供参考。 我在我们的不同产品上使用相同的IC,工作正常。 请帮我调试此问题。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Zareen,

    您的意思是您遇到了质量问题吗? 有多少设备存在此问题?  

    如您所知,我们无法调整I2C接口。 您的新项目是否有原理图更改? 您的其他项目中的ACK电压是多少?

    我想你已经安装了27MHz VCXO,对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Noel,

    不确定是否是质量问题。 我们有3个项目原型,在所有三个板中,我们都面临相同的问题。  

    从旧项目到新项目的变化是我们使用的是不同的处理器。 其他项目中的ACK电压峰值为1V,然后降至0V。  

    LMH1983是否可能需要时钟拉伸?

    是的,连接了27MHz VCXO,并且该针脚上的时钟正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Zareen,

    在新旧项目之间共享相同I2C总线的I2C器件的数量是否不同? 如果调整I2C上拉电阻值,这会有帮助吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Noel,

    新项目的LMH1983不与任何人共享总线。 我调整了上拉电阻器,但没有任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还想知道LMH1983是否需要任何时钟拉伸。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Zareen,

    否,不需要时钟拉伸。  

    什么是上拉电阻器? 我看到一些旧版E2E帖子提到10kΩ 有效。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Noel,

    我目前有4.7kΩ Ω 上拉电阻器。 我会尝试 10kΩ 看看它是否起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我把它改成了“10kΩ”,它没有帮助。 我从另一个项目中捕获到了LMH1983的以下响应,该项目运行良好。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Zareen,

    我没有任何解释,在新旧项目之间转换LMH1983设备是否是一个好主意? 查看问题是否出在主板或设备。