This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK0.4828万BEVM:PLL1 LD不闪烁

Guru**** 2777545 points

Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1102289/lmk04828bevm-pll1-ld-doesn-t-blink

部件号:LMK0.4828万BEVM
主题中讨论的其他部件: USB2ANYLMK0.4828万

我正在测试LMK0.4828万BEVM板。

我设置122.88MHz参考时钟的默认设置,并将1.5Vpp 122.88MHz时钟输入为CLKin1。

PLL2已锁定且PLL2_LD正在闪烁,但PLL1未闪烁。

USB2ANY上的绿色指示灯闪烁。

是否有任何解决建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kawamoto-san,

    首先,检查USB2ANY。

    将USB2ANY连接到电脑后,您看到的是红色还是绿色的连接模式?

    将USB2ANY插入PC时,该指示灯应为绿色。

    接下来,转至USB通信,然后转至接口。

    如果下面的指示灯呈绿色亮起,请单击"Identify (识别)"按钮,USB2ANY上的LED将闪烁几次,然后保持亮起。 USB2ANY已就绪。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,连接正常。

    我可以正常看到绿色连接模式和读/写寄存器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kawamoto-san,

    很好,如果您确认注册读/写没有问题,那就很好了。

    下一步,使用 示波器检查VCXO的VC引脚信号。 如果PLL1已锁定,则VC电压应约为1.65V。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的意思是VCC_VCXO (主板上的U2,CVHD-950-122.88)电压吗?

    在数据表中指定的VCC_VCXO_TP上,电压大约为3.3V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在LMK0.4828万上,Vcc1_VCO的电压也约为3.3V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kawamoto-san,

    请使用示波器检查CVHD-950的引脚1。