This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2581:寄存器是否在非易失性存储器中实现?

Guru**** 2503625 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2581

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1104513/lmx2581-are-the-registers-implemented-in-non-volatile-memory

部件号:LMX2581

您好,

我有一个关于 LMX2581的问题。

通过读取数据表,LMX2581具有用于编程PLL和IC其他设置的寄存器。 我只是想确认一下,这些寄存器是否在非易失性存储器中实现? 例如,当设备关机时,所有寄存器设置都是永久的? 我假设,基于常见的行业实践,但数据表没有提到内存实施或数据保留周期。

谢谢!

Connor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Connor:

    芯片中没有非易失性存储器。 只要删除Vcc,所有的书面注册内容都将丢失。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Noel,

    感谢您的快速帮助。 TI是否有具有 非易失性存储器的替代产品?

    谢谢!

    Connor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Connor:

    我们的射频合成器产品没有内存,一些时钟发生器和振荡器具有内置EEPROM。