This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2572:LMX2572频率渐升设计资源

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2572

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1109866/lmx2572-lmx2572-frequency-ramping-design-resources

器件型号:LMX2572

您好、TI、

我计划将 LMX2752用作频率斜升 LO、从6.100GHz 射频输出开始 、到6.150GHz 结束。

您能给我提供我实现这一目标所需的设计资源吗? 我想了解它是否会在整个斜坡中保持相位连续。

此外、我想知道设计工程师在将该部件用于类似的频率斜坡时、是否存在设计缺陷或其他应注意的事项。

这是我第一次使用或设计频率斜坡。

谢谢、

Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    数据表和 EVM 用户指南都提供了一些应用示例。  

    对于斜升应用、请确保您所看到的是哪种斜升-线性频率斜升或"阶梯"斜升是可以接受的。

    借助 LMX2572、我们可以针对<100MHz 的频率斜升范围进行线性斜升。 如果需要较大的斜坡范围、则需要对整个范围进行多次 VCO 校准。 因此、您将获得阶梯波形、因为 VCO 校准需要一些时间。