This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCM6208:CDCM6208V1与 CDCM6208V2

Guru**** 2767935 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCM6208V2EVM, CDCM6208V1EVM, CDCM6208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1109166/cdcm6208-cdcm6208v1-vs-cdcm6208v2

器件型号:CDCM6208

大家好、 CDCM6208V1和 CDCM6208V2之间有何差异?  
此外 、CDCM6208V1EVM 和 CDCM6208V2EVM 之间有何差异?

提前感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    V1和 V2之间的差异只是 VCO 调谐范围。 为了满足特定的频率规划要求、一个器件(读取:VCO 调谐范围)可能更适合某些应用。
    从功能和编程的角度来看、这两个器件是相同的。

    此致、

    起亚拉赫巴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 提供的信息。  
    还有一个问题、CDCM6208每次上电后是否需要配置?  还是 配置存储在存储器中?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Talal、

    CDCM6208具有一个 ROM。 ROM 页面可通过 SI_MODE0、SI_MODE1、Pin1、PIN2、Pin3、 和引脚4。 CDCM6208数据表中的表6 (CDCM6208V1)和表8 (CDCM6208V2)显示 了器件将根据您的 SI_MODE0、SI_MODE1、Pin1、PIN2、Pin3配置启动的时钟设置。 和引脚4。

    此致、

    起亚拉赫巴