This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK1C1104:LMK1C1104为1.2V VDD

Guru**** 2655675 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK1C1104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1109727/lmk1c1104-1-2v-vdd-for-lmk1c1104

器件型号:LMK1C1104

大家好、

客户希望在 UFS 存储应用程序上使用此功能、

当 VDD 为1.2V 时、LMK1C1104是否仍然工作、我只能在数据表中看到1.8V。

如果不是、您能否推荐其他可以实现的解决方案、

此致、

Fred

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fred、

    LMK1C1104 不支持1.2V VDD。

    遗憾的是、目前我们没有任何支持1.2V VDD 的缓冲器。 1.8V 是我们拥有的最低电压。

    此致、

    起亚拉赫巴