This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK00304:未使用的差分时钟输入保持开路

Guru**** 2769545 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1109395/lmk00304-unused-differential-clock-input-left-open

器件型号:LMK00304

我们使用差分时钟输入 CLKin0/CLKin0*,并且 CLKin1/CLKin1*的引脚保持断开状态。
这样做是否有任何问题? 当差分输入 CLKin1/CLKin1* 保持开路时,电流消耗是否更高?
数据表指出、CLKIN 输入偏置为大约1.4V。

非常感谢
Udo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Udo、

    您可以将未使用的时钟输入保持悬空。 这样做没有问题。

    电流消耗将相同。

    此致、

    起亚拉赫巴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢起亚。

    此致
    Udo