This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04832:LVDS CLKOUT 差分输出电压?

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1109536/lmk04832-lvds-clkout-differential-output-voltage

器件型号:LMK04832

大家好 、是否有数据可用于使用 LVDS 标准的 CLKOUTXX 输出的最小和最大差分输出电压 VOD? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据6σ μ V 计算、在较高的限值中、LVDS 的最小值和最大值 VOD 分别为320mV 和450mV。  

    谢谢!

    此致、

    Ajeet Pal