This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2592:7.5.1建议的初始上电编程序列

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2592, LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1109306/lmx2592-7-5-1-recommended-initial-power-on-programming-sequence

器件型号:LMX2592
主题中讨论的其他器件: LMX2594

大家好

如果我们问 LMX2592、您会介意吗?

与 LMX25525的建议初始上电编程序列描述相比较、
如果使用 LMX2592、插入"等待10ms"似乎并不必要。
因此、如果使用 LMX2592、我们不会在"4之间插入"wait 10ms"。 对其余寄存器进行编程"和"4. 对其余寄存器进行编程"。
我们的认可是否正确?

然后、 LMX2594为什么需要插入  "等待10ms"?
它是否与"从最高到最低的反向顺序"相关?

LMX2592的描述>


<LMX2525的描述>


此致、

大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我们猜您的日子太忙了、但是如果您对我们的帖子有一些回复、您能告诉我们吗?

    此致、

    大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirotaka-San、您好、

    在 LMX2594中、10ms 等待时间是可选的、旨在确保在执行另一次 VCO 校准之前内部 LDO 已稳定。 如果  Vcc 上电和第一次寄存器写入之间有足够的时间(在步骤1和2之间)、则无需步骤5和6。

    如果  内部 LDO 在 Vcc 上电后仍未稳定、LMX2592也需要类似的电压。

    是的、所有这些器件都需要按降序对寄存器进行编程 。

    谢谢!

    此致、

    Ajeet Pal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ajeet San

    感谢您的回复!
    好的、我们明白了。

    此致、

    大田松本