This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPL5110-Q1:TPL5110-Q1

Guru**** 2503175 points
Other Parts Discussed in Thread: TPL5110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1109021/tpl5110-q1-tpl5110-q1

器件型号:TPL5110-Q1
主题中讨论的其他器件:TPL5110

您好!

我在计时器模式下将 TPL5110用作微控制器的定期睡眠/唤醒/完成功能、 我注意到电路板工作正常、但在对电路板进行长时间测试后(例如超过1天)、一些电路板停止工作、当我重新插入电池时 系统工作正常、在未定义的时间(有时是小时或天)后停止。

我在 DONE 信号中添加了一个下拉电阻器、现在测试的电路板都没有停止。 我找不到任何相关的提议或建议、在 DONE 信号中添加下拉电阻、或者它不能悬空。因此我的问题是:  

您认为这种情况的原因是什么?

此解决方案能否确保我们产品的长期运行?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Azzi、

    停止工作意味着什么? TPL5110无周期性时钟输出?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、TPL 不会向 MOSFET 生成周期性开/关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以查看原理图以了解清晰的视图和更多详细信息。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Azzi、

    在计时器模式下、即使没有 DONE 信号、DRV 仍会切换。 我不知道 DONE 引脚上的分流电阻器会产生什么影响。

    如果 DRV 不切换、它是保持高电平还是低电平?

    如果 DRV 保持高电平、我们可能会假设它会意外进入单次触发模式。 但是、如果它保持低电平、我无法再次解释。  

    简而言之、我不知道为什么分流电阻器可以解决您的问题。