This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK00301:最小脉冲宽度

Guru**** 2928990 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK00301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1108396/lmk00301-minimum-pulse-width

器件型号:LMK00301

大家好、

我们的客户 正在使用 LMK00301SQE/NOPB、需要在缓冲器中传递同步脉冲。  他想知道 所需的最小脉冲宽度和预期的抖动量(压摆率约为2V/ns)。

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    输入必须具有40%至60%的占空比。

    数据表中的图12-14显示了不同频率下相对于压摆率的抖动。

    此致、

    起亚拉赫巴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好起亚,

    感谢您的回答。 根据我们的客户、

    我对这个答案感到困惑。 由于缓冲器能够处理数据以及直流信号(如下图所示)、我假设它能够处理占空比不断变化的非周期信号、例如脉冲。  
    如果情况并非如此、并且只能使用具有上述占空比的时钟信号、则您的数据表会产生很大的误导性。
    此致、
    Danilo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    对不起,我说了错。

    LMK00301可以支持非周期信号。

    此致、

    起亚拉赫巴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好起亚,

    我们的客户在下面有一个跟进查询。

    这就是我所说的。 因此、fbuffer 将接受的脉冲宽度是否有限制? 该脉冲上的近似附加抖动是多少?

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    脉冲宽度没有限制。 附加抖动将如 数据表的"电气特性"部分所示。

    此致、

    起亚拉赫巴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好起亚,

    以下是我们客户的另一个跟进询问。

    我还想知道晶体输入(OSCin)是否也能够支持同步脉冲(因为有关该输入的信息有限)

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    我与我们的设计团队进行了检查、OSCin 也将支持非周期性信号。

    此外、最小脉冲宽度是缓冲器可以支持的最大频率的1/2周期(0.5 * 1/3.1GHz = 166ps)。

    请向客户更新最小脉冲宽度。

    此致、

    起亚拉赫巴