This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04821:最大可配置输出频率

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04821

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1108783/lmk04821-maximum-configurable-output-frequency

器件型号:LMK04821

大家好!

我希望这个问题不会太简单。

我一直在寻找0482x 器件系列、以实现 JESD204B 时钟树设计。 4821是唯一支持 VCO1除法的器件、在搜索中似乎出现最高输出频率2GHz。 但是、通过查看数据表、我无法找到阻止其输出4828的完整3GHz 速率的参数。

我缺少什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在数据表的第一页中、您可以 看到 LMK04821 VCO1频率范围为2920至3080MHz、VCO1分频器为2至8 (无隐式旁路)。 因此、在选择 VCO1时、其最大输出频率可为3080/2 = 1540MHz、而使用 VCO0时、最大频率为2075MHz。

    谢谢!

    此致、

    Ajeet Pal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白。 感谢您的快速回复。