This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828:如何配置单个锁相环的0延迟模式

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1108801/lmk04828-how-to-configure-the-0-delay-mode-of-a-single-phase-locked-loop

器件型号:LMK04828

如何配置单个 PLL 模式的0延迟模式?

根据数据表。配置的单 PLL 模式

数据表中的0延迟模式基于双 PLL 模式

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    要配置 单 PLL 0延迟模式、您可以按照零延迟双 PLL 部分(9.4.2零延迟双 PLL)进行操作并禁用 PLL1。 它与0延迟单 PLL 配置相同。 下面是有关 多时钟同步的应用手册 、其中显示了0延迟模式 FYR 的规则。  

    谢谢!

    此致、

    Ajeet Pal