请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMK04828 如何配置单个 PLL 模式的0延迟模式?
根据数据表。配置的单 PLL 模式

数据表中的0延迟模式基于双 PLL 模式


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
如何配置单个 PLL 模式的0延迟模式?
根据数据表。配置的单 PLL 模式

数据表中的0延迟模式基于双 PLL 模式


您好!
要配置 单 PLL 0延迟模式、您可以按照零延迟双 PLL 部分(9.4.2零延迟双 PLL)进行操作并禁用 PLL1。 它与0延迟单 PLL 配置相同。 下面是有关 多时钟同步的应用手册 、其中显示了0延迟模式 FYR 的规则。
谢谢!
此致、
Ajeet Pal