This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:电源输出控制

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1108762/lmx2594-power-output-control

器件型号:LMX2594

我将使用 LMX2594合成器:我在数据表中找到了更改输出功率的可能性、但我没有找到动态范围(以 dB 为单位)或衰减步长。

如果有人已经测试过此功能、我将非常感谢您的回答。

此致。

Maurizio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Maurizio、

    寄存器设置用于更改输出缓冲器的偏置电流、因此精度不高、控制也不会完全数字化。