This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2492:是否有办法重置或设置此器件的混泥种子?

Guru**** 2929330 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1108758/lmx2492-is-there-a-way-to-reset-or-set-the-mash-seed-for-this-part

器件型号:LMX2492

在通过一系列不同的 FRAC_Order、FRAC_DITHER、FRAC_NUM 和 FRAC_DEN 设置进行切换时、我有时不会在评估板上获得可重复的杂散行为。

当我返回到初始设置时、杂散行为有时与初始状态不相同。

我怀疑种子值不再相同、但我无法在数据表中找到如何更改种子值。

是否有办法重置或设置混料种子? 复位种子的唯一方法是对寄存器2进行软件复位吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 K:

    我读取所有寄存器、包括隐藏的寄存器、没有用于复位 Mash 的特定寄存器。 软件复位可以重置混搭和所有内容、因此必须再次对所有寄存器进行编程。