This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04832-SP:输出共模电压?

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04832-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1108723/lmk04832-sp-output-common-mode-voltage

器件型号:LMK04832-SP

大家好,我正在查看 LMK04832-SP 的 DS,在支持 LVDS 信令时,我没有看到 CLKOUTx/CLKOUTx*的输出共模电压 VOCM 规格。 这些是已知的吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    插孔、

    出于某种原因、LMK04832-SP 通过输出失调电压来引用它:

    此致、

    Derek Payne

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了、这也让我失望了。 感谢您的澄清!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题。 如果我们回答了您的问题、您能单击回复上的绿色按钮吗? 它有助于其他人在搜索 e2e 论坛时发现问题。

    此致、

    Derek Payne