This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2572:数字接口工作条件

Guru**** 2386600 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2572
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1108227/lmx2572-digital-interface-working-condition

器件型号:LMX2572

您好!

我们在设计中使用 LMX2572、所有电源引脚均提供3.3V 电压

遗憾的是、我们的 FPGA 中仅提供1.8V 组、因此 SCK 和 SDI 引脚连接到1.8V 组 FPGA。

根据下面给出的数据表、VIH 和 VIL 支持1.8V 数字输入信号。

这是否可行、或者我只需要将 SCK 和 SDI 连接到3.3V?

请澄清!

谢谢、此致、

Aravind D

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aravind、

    FPGA 的1.8V 电压高于1.4V 的 VIH 最小要求、因此直接连接没有问题。  

    然而、MUXout (锁定检测或串行数据输出)输出为3.3V、在连接到 FPGA 之前、您需要将其分压至1.8V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel Fung:

    感谢您的澄清!

    因此、无论我们的电源电压是多少、我们都可以依赖数据表中的数字接口规格来获得数字输入或输出信号、这是铁氧体吗?

    是对于 MUXOUT、我使用了双向电平转换器。

    此致、

    Aravind D

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没错。