This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2572EVM:使用 LMX2572实现相位同步

Guru**** 2823825 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2572EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1107688/lmx2572evm-phase-synchronization-using-lmx2572

器件型号:LMX2572EVM

尊敬的论坛成员  

我们使用  LMX2572EVM 在两个频率之间进行相位相干切换。

我们通过切换 VCP_PHASE_SYNC_EN 在软件中实现了这一目标:

绿色和黄色是100MHz 时钟和100MHz 信号输出-相位同步很好地实现。  
在以下配置中、我们无法使用外部引脚来实现此目的:
其中、我们将方波(0至3.4V)输入到评估板上的相位同步引脚。 但是、输出信号上时钟的相位不对齐。
我的问题是、我们是否必须设置寄存器才能实现相位同步?
 

谢谢 Nikolaus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nikolaus、您好!

    您是否取消选中了 INPIN_IGNORE 位? 该位位于用户控制页面的相位 ADJ 部分。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    是的、我尝试过这种方法、但它仍然不起作用-我的相位同步引脚上的信号是否应该一直处于高电平(3.3V)? 此外、为了进行双次检查、相位同步引脚是电源输入旁的 SMA 连接器吗?  

    同样、这仅在我切换  VCP_PHASE_SYNC_EN 时有效。

    感谢你的帮助、Nikolaus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nikkolaus、

    是的、通过选中 TICS Pro 中的 SYNC 框来拉高 SYNC 引脚:

    或向同步 SMA 连接器提供高信号。