This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK1C1106:非时钟应用

Guru**** 2898490 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK1C1106, CDCLVC1106

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1108016/lmk1c1106-non-clock-application

器件型号:LMK1C1106
主题中讨论的其他器件: CDCLVC1106

您好!

我们打算使用 LMK1C1106来缓冲以50MHz 频率扇出到多个 ADC 的 SPI 时钟。  但是、我们还想将其用于不是时钟的 MOSI 信号。  这是可以的吗?  我认为该器件没有内部 PLL、对吧?

谢谢、

Erik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    这是可以使用该器件实现的。 LMK1C1106没有 PLL 内部、并且可以缓冲数据信号。

    请注意、LMK1C11xx 系列具有同步输出使能功能、需要典型值2 (最大值5)个时钟周期来启用/禁用。 启动后也需要执行此操作。

    如果您可以在加电几次后再与 SPI 通信之前切换 MOSI/CLK 引脚、则没有问题。 否则、您可以使用具有异步启用/禁用功能的引脚2引脚部件 CDCLVC1106。

    此致、

    Julian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、好吧、我们需要1.8V、所以我们不能使用  CDCLVC1106。  看起来很奇怪、它可能在2到5个时钟周期之间-希望它更具确定性。  但我想我们在加电时只能向 ADC 写入两次、这样就行了。  如果您有另一个部件在1.8V 时异步、请告诉我、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Erik、

    LMK1C1106内有三级触发  器、因此 POR 后 MOSI 的前三个上升沿将被吸收。 在这些触发级被初始化后、器件应该运行为一个针对 CMOS 信号的1:1缓冲器。 您可以将 LMK1C1106用于 MOSI 分配、但在 尝试实际通信之前、您需要通过某种方式切换 MOSI 引脚以产生至少三个上升沿。

    此致、

    Derek Payne

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、现在一切都很清楚。  我们将继续使用该器件。  我们将进入另一个 FPGA 状态 来初始化触发器。