This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCDB400:功率耗散

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1107961/cdcdb400-power-dissipation

器件型号:CDCDB400

您好、专家、

您能否帮助了解该器件的功耗?

此致、

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    第6.5节"电气特性"显示了电流消耗值。

    要计算功率、请将电流值乘以 VDD (3.3V)。

    例如:

    1、Pcore = 8.5mA * 3.3V = 28mW

    2.输出= 8.5mA * 4 (全部4个输出启用)* 3.3V = 112mW

    总功耗= 28mW + 112mW = 140mW。

    此致、

    起亚拉赫巴