This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCS502:SSC 三角调制

Guru**** 2893640 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCS502

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1107966/cdcs502-ssc-triangular-modulation

器件型号:CDCS502

您好!

请提供有关 SSC 所用三角调制的更多详细信息吗?

AM、FM、PM、频率范围?

我需要这些信息来评估模拟时钟恢复方案之后的剩余部分...

提前感谢

Andrea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈

    我们有一份应用手册 https://www.ti.com/lit/an/scaa103/scaa103.pdf 、其中详细介绍了 CDCS502中使用的 SSC。 我认为这是一种频率调制方案、根据内部 PLL 的 VCO 频率在30kHz 和100kHz 之间进行调制。  虽然确切的实现对我来说有点不透明、但根据数据表公式、调制频率似乎始终与输入频率相关。 例如、对于25MHz 晶体和25MHz 输出频率、我预计调制频率为25MHz/708 =约35.3kHz;而对于100MHz 输出、我预计调制频率为25MHz/620 =约40.3kHz。 SSC 中的振幅将由扩展选项给出、例如 、25MHz 输出上的±1%扩展 将具有±250kHz 的振幅。  由于 SSC 实现方案在较高频率下使用 PLL 和 VCO 组合、我怀疑 调制阶段和输入信号阶段之间始终存在一些合理的小数关系。 我还希望 采用某种抖动策略 来尝试避免小数杂散-但我不知道这是什么、我们在该器件上的设计文档有些欠缺  

    此致、

    Derek Payne